Unitree Go用户服务协议

(版本生效时间:2025年11月7日)

尊敬的用户:

非常感谢您注册使用宇树科技股份有限公司(以下简称“宇树科技”或“我们”)提供的Go系列产品和服务,宇树科技是一家民用机器人公司,为了让您更好地使用宇树科技提供的Go系列产品和服务,您应当阅读并遵守《Unitree Go用户服务协议》(以下简称“本协议”)和《Unitree Go隐私政策》。请您务必审慎阅读、充分理解各条款内容,特别是免除或者限制宇树科技责任的条款、对用户权利进行限制的条款、约定争议解决方式和司法管辖的条款等,包括但不限于充分理解并认可不要危险性改造及使用宇树科技提供的产品,以及开通或使用某项服务的单独协议或规则。限制、免责条款或者其他涉及您重大权益的条款可能以加粗、加下划线等形式提示您重点注意。

除非您已充分阅读、完全理解并接受本协议所有条款,否则您无权使用宇树科技的产品和服务。您点击“同意”或“下一步”,或您使用宇树科技的产品和服务,或者以其他任何明示或者默示方式表示接受本协议的,均视为您已阅读并同意签署本协议。本协议即在您与宇树科技之间产生法律效力,成为对双方均具有约束力的法律文件。在阅读本协议、使用宇树科技的产品或服务的过程中,如果您不同意本协议中的任一条款,请您立即停止使用宇树科技的产品或服务。

我们的产品和/或服务主要面向成人,如果您因年龄、智力等因素而不具有完全民事行为能力,请在法定监护人(以下简称“监护人”)的陪同下阅读和判断是否同意本协议,并特别注意未成年人使用条款。

如果您是中国大陆地区以外的用户,您订立或履行本协议还需要同时遵守您所属和/或所处国家或地区的法律。

宇树科技有权修订本协议,更新后的协议条款将公布于宇树科技官网或相关产品和/或服务内,自公布之日起生效。您可查阅最新版协议条款。在宇树科技修改本协议条款后,如果您不接受,请立即停止使用本产品和/或服务,如您继续使用,将被视为已接受了修改后的协议。

一、定义

1. 宇树Go系列产品:是一款宇树科技自行研发并生产的、面向大众的仿生四足机器人,可实现行走、跑步、趴卧、起立等多种姿态并具备语音交互、编程、导航等多种功能,以下称为“硬件”,包含与其配套销售的电源适配器、电池、备用耗材等配件,简称为“本产品”。

2. 产品说明书和法律声明:是指与硬件配套销售的用于介绍硬件的功能、使用方式、注意事项以及维护保养等内容的文件。

3. Unitree Go APP:宇树科技为了用户更好地使用本产品而自行研发的用于对本产品下达指令的移动客户端应用软件,以控制本产品的运动、拍摄、建图、导航、跟随等功能,简称为“客户端”。用户可以在Unitree Go APP上注册宇树科技账号,简称为“账号”。

4. 终端设备:是指所有可以与宇树科技连接(包括有线连接或通过WIFI、蓝牙等技术进行的无线连接)并对本产品进行操控的设备或产品,包括但不限于手机、电脑、手持遥控器等。

5. 产品和/或服务:指上述提及的包括硬件、客户端等在内的与宇树科技相关的所有产品和服务。

6. 用户:通过客户端或终端设备实际使用、操作本产品和/或服务的自然人、法人或其他组织。也称为“您”。

7. 组件:是指本产品和/或服务所包含的软件、接口和固件。

8. 开放源代码准入许可作为开源许可证的任何软件许可证或任何实质上类似的许可证,包括但不限于,要求分发者以源代码格式提供软件,以此作为许可分发的条件的任何许可证。

二、产品和/或服务使用规则

(一)硬件使用规则

1. 在使用本产品之前,您确认已经仔细阅读产品说明书(访问APP中的产品使用说明书,也可直接阅读硬件包装内随附的纸质版本)和法律声明(访问地址:https://www.unitree.com/terms,也可直接阅读硬件包装内随附的纸质版本),熟知本产品的各项功能、使用方式、注意事项等,并承诺严格按照产品说明书和法律声明的要求使用硬件。如违反产品说明书和法律声明而造成损害,您将承担全部责任。

2. 宇树科技不建议您将本产品和/或服务提供给除您之外的第三方使用,如您同意第三方使用您的产品和/或服务的,您应关注并确保第三方按照产品说明书和法律声明的要求执行,熟知本产品和服务的功能和具体操作方法,并且您须对第三方的使用行为承担责任。

(二)客户端的获取、安装、升级

1. 您需在宇树科技官网下载安装客户端及其升级版本,谨防在非指定网站下载客户端,以免本产品和/或服务感染能破坏用户数据和获取用户隐私信息的恶意程序。如果您从未经宇树科技授权的第三方获取客户端或与客户端名称相同的安装程序,宇树科技无法保证其能够正常使用,并对因此给您造成的损失不予负责。

2. 您必须选择与所安装硬件相匹配的软件版本,否则,由于软件与硬件型号不相匹配所导致的任何软件问题、硬件问题或损害,均由您自行承担。

3. 为了改善用户体验、完善服务内容,宇树科技有权不时地为您提供客户端替换、修改、升级版本,或更新、优化部分功能或服务,也有权为前述调整收取费用,但应将收费事项提前征得您的同意。客户端新版本发布后,宇树科技不保证旧版客户端继续可用。

4. 除非另有明确规定,增强或强化目前产品和/或服务的任何新功能,以及新增加的产品和/或服务,均无条件地适用本协议。

(三)账号

1. 注册与账号

(1) 首次使用客户端时,您需要确保已经拥有宇树科技账号并进行登录;如您没有宇树科技账号,需要首先进行注册并且于注册页面上提供相关的个人信息。完成登录后,您应当按照页面引导进行配网操作,操作完成后,才可以使用宇树科技提供的产品和/或服务。

(2) 您的宇树科技账号的所有权及有关权益均归宇树科技所有,完成注册手续后仅享有该账号的使用权。您的账号仅限于您本人使用,未经宇树科技书面同意,禁止以任何形式赠与、借用、出租、转让、售卖或以其他方式许可他人使用该账号。如果宇树科技发现或者有合理理由认为使用者并非账号初始注册人,宇树科技有权暂停或终止向该注册账号提供服务,并有权注销该账号,而无需向注册该账号的用户承担法律责任。

2. 您必须承诺和保证:

(1) 您提交的所有注册信息必须真实准确;

(2) 您使用产品和/或服务的行为必须符合法律法规的规定;

(3) 您应当对宇树科技账号的注册、使用行为遵守宇树科技相关规定;

(4) 本产品和/或服务将会依据本协议的规定保留或终止您的账号。您必须承诺对您的账号登录信息保密、不被其他人获取与使用,并且对您在本应用账号下的所有行为负责。您必须将任何有可能触犯法律的、未授权使用或怀疑未授权使用的行为在第一时间通知宇树科技。因您未能遵守上述要求而造成的损失由您自行承担法律责任,宇树科技不对您的上述行为承担任何法律责任;

(5) 若您将硬件用于家庭场景或其他非您本人使用的场景时,您保证您的家庭成员或其他人已知晓并同意本协议的全部条款,且上述人员的使用行为和/或后果,将由您全部承担。宇树科技在此提醒您,严格限制家庭成员或其他人使用本产品和/或服务,以免您因此承担不利的后果。

(四)限制性/禁止性行为

1. 您在遵守法律法规及本协议的前提下可依本协议使用产品和/或服务,除非相应行为经宇树科技明示同意,否则您不得实施如下行为:

(1) 删除本产品和/或服务及其他副本上一切关于版权的信息,以及修改、删除或避开本产品和/或服务为保护知识产权而设置的技术措施;

(2) 对本产品和/或服务进行反向工程,如反汇编、反编译或者其他试图获得本产品和/或服务的源代码;

(3) 通过修改或伪造产品和/或服务运行中的指令、数据,增加、删减、变动产品和/或服务的功能或运行效果,或者将用于上述用途的软件、方法进行运营或向公众传播,无论这些行为是否为商业目的;

(4) 使用本产品和/或服务进行任何危害网络安全的行为,包括但不限于:未经许可企图探查、扫描、测试本产品和/或服务系统或网络的弱点或其他实施破坏网络安全的行为;企图干涉、破坏本产品和/或服务的正常运行,故意传播恶意程序或病毒以及其他破坏干扰正常网络信息服务的行为;伪造TCP/IP数据包名称或部分名称;

(5) 利用本产品和/或服务从事违反国家法律法规政策、危害国家安全、社会利益或者侵犯他人合法权益(包括但不限于侵犯他人隐私、肖像、个人信息、知识产权、商业秘密等)的行为;

(6) 通过非宇树科技开发、授权或认可的第三方兼容软件、代码或系统登录或使用本产品和/或服务,或制作、发布、传播上述工具;

(7) 未经宇树科技书面同意,对本产品和/或服务擅自实施包括但不限于下列行为:对本产品和/或服务进行出租、出借、复制、修改、链接、转载、汇编、发表、出版、建立镜像站点,或擅自借助本产品和/或服务发展与之有关的衍生产品、作品、服务、插件、外挂、兼容、互联等;

(8) 以创建相同或竞争服务为目的使用本产品和/或服务;

(9) 未授权的情况下,收集其他用户的信息或数据,例如手机号、电子邮箱地址等;

(10) 在未授权的情况下,尝试访问本产品和/或服务的服务器数据或通信数据;

(11) 干扰、破坏本产品和/或服务其他用户的使用;

(12) 其他以任何不合法的方式、为任何不合法的目的、或以任何与本协议许可使用不一致的方式使用本产品和/或服务;

(13) 其他未经宇树科技明示授权的行为;

(14) 法律、行政法规所禁止的行为。

2. 在使用本产品和服务的过程中,您将承担因下述行为所造成的风险而产生的全部法律责任,宇树科技不对您的下述行为承担任何责任:

(1) 破坏宪法所确定的基本原则的;

(2) 危害国家安全、泄露国家秘密、颠覆国家政权、破坏国家统一的;

(3) 损害国家荣誉和利益的;

(4) 煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;

(5) 破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的;

(6) 散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;

(7) 散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;

(8) 侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的;

(9) 含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

3. 您充分了解并同意,您必须为自己账号下的一切行为负责。您应对宇树科技产品和/或服务中的内容自行加以判断,并承担因使用内容而引起的所有风险,包括因对内容的正确性、完整性或实用性的依赖而产生的风险。宇树科技无法且不会对因前述风险而导致的任何损失或损害承担责任。

4. 您理解并同意,宇树科技有权依合理判断对违反有关法律法规或本协议约定的行为进行处罚,包括但不限于账号警告、在未事先告知用户的情况下暂停或终止使用部分或全部功能或冻结账号。宇树科技亦有权采取适当的法律行动,并依据法律法规保存有关信息向有关部门报告和配合调查等,用户应独自承担由此而产生的一切法律责任。

(五)费用

您必须自行负担购买本产品和/或服务的费用,包括但不限于本产品于客户端内提供数据服务的费用、个人上网或第三方(包括但不限于电信或移动通讯提供商)收取的通讯费、信息费、增值服务等相关费用。如涉及电信增值服务,请您与增值服务提供商确认相关费用问题。对于收费的产品和/或服务,只有您根据提示确认同意支付费用并完成了充值购买行为,您才能使用该等数据服务。您在进行消费时,请事先了解消费价格及有关事项。

(六)信息展示

本产品和/或服务对信息的展示,仅为便利用户的目的提供,不构成宇树科技或其关联公司的经营性互联网信息服务。

(七)遵守当地法律监管

1. 您在使用本服务过程中应当遵守当地相关的法律法规,并尊重当地的道德和风俗习惯。如果您的行为违反了当地法律法规或道德风俗,您应当为此独立承担责任。

2. 您应避免因使用本服务而使宇树科技违反法律法规或卷入政治和公共事件,否则宇树科技有权暂停或终止对您的服务。

(八)人工智能服务功能

本产品中的某一特定服务或功能可能涉及生成合成服务或人工智能生成合成内容,为遵守国家关于深度合成服务及生成式人工智能服务的相关法律法规,并促进人工智能生成合成内容的透明使用,我们在产品交互界面或人工智能生成合成内容中添加显式标识,并按照法律法规的要求添加必要的隐式标识。请您务必仔细阅读并理解相关的标识管理要求,不得利用相关服务制作、发布、传播虚假、不实、侵权等违反法律法规的信息。

显式标识的具体标识方法包括:在产品交互界面的展示内容附近显示“AI生成”或其他包含人工智能要素和生成合成要素的提示文字;在生成图片的边角位置添加“AI生成”或其他同时包含人工智能要素和生成合成要素的标识。

特别提示,上述服务或功能提供的所有内容均由人工智能模型答复,可能出现错误或遗漏,该服务对其答复内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证,并且其输出的内容均不代表该服务提供者的态度或观点。您在使用该服务咨询医疗、法律等相关专业问题时,该服务仅提供建议,不代表医疗诊断或法律服务等专业意见。若您需要医疗诊断、法律服务等专业意见,必须咨询医生和相关法律专业人士,并在专业人士的指导下作出决策。总之,该服务提供的内容,应仅供您参考,不构成任何建议或承诺,我们不承担您因使用该服务给您或任何第三方产生的任何损害或责任。

(九)售后服务

若本产品出现符合质保范围的故障,或您需咨询其他售后问题,可通过以下方式申请服务:(1)登录客户端,进入“我的–问题反馈”页面提交故障描述、相关凭证(如购买凭证、故障照片);(2)访问宇树科技官网,通过“客户服务–售后处理”页面在线提交售后服务申请;(3)拨打宇树科技售后客服电话400 626 6518(服务时间:工作日 9:00-18:00)。宇树科技将在收到申请后3个工作日内响应,确认故障情况后,按约定提供维修或其他合理解决方案。

三、用户反馈

1. 您对本产品和/或服务提出的任何建议、产品改进意见等(以下称为“反馈”),即视为您向宇树科技转让“反馈”的全部权利并同意宇树科技有权利以任何合理方式使用此反馈及其相关信息。我们将视此类反馈信息为非保密且非专有。

2. 您已同意您不会向宇树科技提供任何您或其他第三方视为保密和专有的信息。

四、开源组件

1. 宇树科技遵从许可证条款对本产品和/或服务的部分组件进行开源。您应当知悉,修改本产品和/或服务的组件可能会导致本产品和/或服务无法正常使用,宇树科技建议您谨慎操作。如因您对本产品和/或服务的组件进行修改而出现以上后果,宇树科技将不会为您提供技术支持或产品售后服务,您对此知悉并认可。

2. 本产品和/或服务的开源组件受Apache2.0、GPL v2、EPL v2等开源软件许可证约束。如果效力范围能覆盖开源组件的许可证条款与本协议之间存在冲突,此类许可证的条款将取代本协议的条款而适用。如果适用于开源组件的许可证禁止本协议中针对该开源组件的任何限制,则此类限制将不适用于该开源组件。因此,请您务必阅读开源组件对应的许可证规定并严格遵守。

3. 对于您使用、修改、二次开发、分发开源组件的行为,您同意承担全部责任,宇树科技不因此对您或任何第三方承担责任,也不因访问或知悉您的行为而承担责任;您的行为包括但不限于以下:(a)您通过本开源组件或使用本开源组件开发的应用程序(不论是源于您或者第三方)来创建,传输或展示的任何数据,内容或资源,以及由您这样做的行为造成的后果(包括本产品的硬件或软件或数据的毁损、故障、缺陷、错误等,及宇树科技遭受的任何损失或损害);以及(b)任何违反本协议、任何适用的第三方合同(包括开源软件许可证)或服务条款,或任何适用的法律、规则或法规规定的义务的行为,以及任何此类违反行为的后果(包括宇树科技遭受的任何损失或损害)。

五、基于软件提供服务

1. 您在使用本服务过程中可能需要下载软件,对于这些软件,宇树科技给予您一项个人的、不可转让及非排他性的使用许可。您仅可为使用本服务的目的而使用这些软件。

2. 为了改善用户体验、保障服务的安全性及产品功能的一致性等目的,宇树科技可能会对产品进行更新。您应该将相关软件更新到最新版本,否则宇树科技并不保证软件或服务能正常使用。

3. 宇树科技可能为不同的终端设备开发不同的软件版本,您应该根据实际情况选择下载合适的版本进行安装。您可以直接从宇树科技官网上获取软件,也可以从得到宇树科技授权的第三方获取。如果您从未经宇树科技授权的第三方获取软件或与软件名称相同的安装程序,宇树科技无法保证该软件或服务能够正常使用,并对因此给您造成的损失不予负责。

4. 除非宇树科技书面许可,您不得从事下列任一行为:

(1) 删除软件及其副本上关于著作权的信息。

(2) 对软件进行反向工程、反向汇编、反向编译,或者以其他方式尝试发现软件的源代码。

(3) 对宇树科技拥有知识产权的内容进行使用、出租、出借、复制、修改、链接、转载、汇编、发表、出版、建立镜像站点等。

(4) 对软件或者软件运行过程中释放到任何终端内存中的数据、软件运行过程中客户端与服务器端的交互数据,以及软件运行所必需的系统数据,进行复制、修改、增加、删除、挂接运行或创作任何衍生作品,形式包括但不限于使用插件、外挂或非经宇树科技授权的第三方工具/服务接入软件和相关系统。

(5) 通过修改或伪造软件运行中的指令、数据等任何方式,增加、删减、变动软件的功能或运行效果,或者将用于上述用途的软件、方法进行运营或向公众传播,无论这些行为是否为商业目的。

(6) 通过非宇树科技开发、授权的第三方软件、插件、外挂、系统、设备等任何方式,登录或使用宇树科技软件及服务,或制作、发布、传播非宇树科技开发、授权的用于登录或使用宇树科技软件及服务的第三方软件、插件、外挂、系统、设备等。

(7) 自行或者授权他人、第三方软件对宇树科技软件及其组件、模块、数据进行干扰,或者通过修改或伪造软件运行中的指令、数据、数据包,增加、删减、变动软件的功能或运行效果,及将用于上述用途的软件通过信息网络向公众传播或者运营;

(8) 其他未经宇树科技明示授权的行为以及以任何不合法的方式、为任何不合法的目的、或以任何与本协议不一致的方式使用宇树科技软件。

5. 如因宇树科技软件使用的第三方软件或技术引发的任何纠纷,应由该第三方负责解决,宇树科技不承担任何责任。宇树科技不对第三方软件或技术提供客服支持,若您需要获取支持,请与第三方联系。

六、隐私政策与个人信息保护

1. 保护您的个人信息对宇树科技很重要。我们将按照《Unitree Go隐私政策》对您的数据进行收集、使用与保护。

2. 根据法律法规规定、或者经有相应权限的政府机构要求(包括书面要求和口头要求)、或者经您事先授权同意,宇树科技可能会披露您的个人信息,您对此知悉并同意。

七、风险及免责声明

1. 本产品和/或服务同大多数互联网软件一样,受包括但不限于用户原因、网络服务质量、社会环境等因素的差异影响,可能受到各种安全问题的侵扰,如他人利用您的资料,造成现实生活中的骚扰;用户下载安装的其它软件或访问的其他网站中含有“特洛伊木马”等病毒,威胁到您的终端设备信息和数据的安全,继而影响本产品和/或服务的正常使用等等。您应加强信息安全及使用者资料的保护意识,要注意加强密码保护,以免遭致损失和骚扰。

2. 除法律法规有明确规定外,宇树科技将按照行业标准审慎地采取技术措施确保产品和/或服务及其所涉及的技术及信息安全、有效、准确、可靠,但受限于现有技术,您应理解宇树科技不能对此进行担保。

3. 本产品和/或服务明文声明,不以明示或默示以及任何形式对本产品和/或服务之及时性、安全性、准确性做出担保。

4. 免责声明

用户因下述任一情况所引起或与此有关的人身伤害或经济损害赔偿,包括但不限于利润损失、资料损失、业务中断的损害赔偿或其他商业损害赔偿或损失,宇树科技不承担责任:

(1) 您未按产品说明书使用本产品和/或服务给您或第三方造成的损害;

(2) 由于您的使用不当而导致任何个人信息的泄露;

(3) 因第三方使用本产品和/或服务给您造成损害,或者未经您同意擅自更改您的数据;

(4) 因您的错误操作或因对本产品和/或服务存在误解而进行的操作,因此导致的损害;

(5) 因您增加、删除、更改本产品和/或服务的软件、代码、系统或通过其他方式自行改变本产品和/或服务的功能而造成的损害,无论宇树科技是否知悉您的行为。

(6) 任何由于黑客攻击、电脑病毒侵入、非法内容信息、骚扰信息的屏蔽、政府管制以及其他任何网络、技术、通信线路、信息安全管理措施等原因造成的服务中断、受阻等不能满足用户要求的情形;

(7) 因第三方如运营商的通讯线路故障、技术问题、网络、电脑或移动终端故障、系统不稳定及其他因不可抗力造成的损失的情形;

(8) 本产品和/或服务包含了第三方的软件产品和服务,例如底层操作系统,宇树科技不控制且不对第三方的信息和服务负责;

(9) 您从事本协议第二条第4款规定的限制性/禁止性行为。

(10) 其他非因宇树科技的原因引起的与产品和/或服务有关的损失。

八、知识产权声明

1. 宇树科技是本产品和/或服务的知识产权权利人。本产品和/或服务的一切著作权、商标权、专利权、商业秘密等知识产权,以及与本产品和/或服务相关的所有信息内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频、界面设计、版面框架、有关数据或电子文档等),除第三方正式授权给宇树科技的部分归属于许可方之外,其他均由宇树科技享有上述知识产权。

2. 未经宇树科技书面同意,您不得为任何商业或非商业目的自行或许可任何第三方实施、利用、转让上述知识产权,宇树科技保留追究上述行为法律责任的权利。

3. 您使用宇树科技软件及服务过程中上传、提供的全部内容,均不会因为上传、提供行为发生知识产权、肖像权等权利的转移。

九、修改和终止

1. 您使用本服务即视为您已阅读并接受本协议的约束。

2. 修改

(1) 本协议可能会进行变更。如果本协议有任何实质性变更,我们将通过官网或本产品和/或服务内通过公告来通知您。如您在本协议变更之后继续使用本产品和/或服务则视为您同意接受变更后的条款约束。

(2) 宇树科技保留在任何时候无需通知而修改、保留或关闭部分服务之权利,您同意宇树科技无需因修改、保留或关闭部分服务的行为对您或第三方承担责任。

3. 终止

(1) 本协议自您接受之日起生效,在您使用本产品和/或服务的过程中持续有效,直至依据本协议终止。

(2) 尽管有上述规定,如果您使用本产品和/或服务的时间早于您接受本协议的时间,您在此知晓并同意本协议于您第一次使用本产品和/或服务时生效。

(3) 宇树科技有权在任何时间以任何原因终止本协议,包括出于善意地相信您违反了宇树科技可接受使用政策或本协议的其他规定,而无论是否通知。

(4) 如果您侵犯第三人的知识产权或其他合法权利,或者您使用本产品和/或服务从事违法违规行为,特别是从事本协议第二条第4款所规定的限制性行为,宇树科技有权主动或者按照权利人、其代理人或政府机构的通知而终止本协议。

(5) 一旦本协议终止,您使用本产品和/或服务的权利即告终止。您应当知晓本协议终止意味着本产品和/或服务将全部或部分无法使用,且您的信息和数据也可能会从宇树科技的数据库/服务器中删除,宇树科技不因终止本协议对您承担任何责任。

十、出口控制条款

1. 您承诺将严格遵守适用的经济制裁和出口管制法律法规(包括但不限于中国、美国、欧盟及日本)。

2. 您保证在未获得相关政府部门许可及宇树科技书面同意前,不会将您在平台上购买的商品作为独立产品或终端产品的组成部分,直接或间接将平台商品出口、再出口、境内转运或转售至:(i) 被任何相关政府划定的全面禁运区域或被实施了类似制裁的国家或地区;或 (ii) 被任何相关政府列入“实体清单”(Entity List)、“特别指定国民清单”(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, “SDN List”)、“被拒绝人员清单”(“List of Denied Persons”)的实体或个人,或者其他被指定为限制交易对象的实体或个人。

3. 您不得将本产品和/或服务用于任何军事用途,或用于任何支持恐怖主义、核技术、生化武器、导弹、大规模杀伤性武器等用途。

4. 在不影响根据本协议以及适用法的规定可以获得的其他权利或救济的情况下,如果宇树科技基于其判断认为您违反了本条的规定或任何适用的经济制裁或出口管制法律法规,宇树科技有权暂停您继续使用本产品和/或服务或者终止相关合作且无须承担责任。您应承担由此给宇树科技造成的一切损失。

十一、未成年人使用条款

1. 我们的产品和/或服务主要面向成人,若用户未满18周岁,则为未成年人,应在监护人监护、指导下阅读本协议和使用本服务。

2. 未成年人用户涉世未深,容易被网络虚像迷惑,且好奇心强,遇事缺乏随机应变的处理能力,很容易被别有用心的人利用而又缺乏自我保护能力。因此,未成年人用户在使用本服务时应注意以下事项,提高安全意识,加强自我保护:

(1) 认清网络世界与现实世界的区别,避免沉迷于网络,影响日常的学习生活。

(2) 填写个人资料时,加强个人保护意识,以免不良分子对个人生活造成骚扰。

(3) 在监护人或老师的指导下,学习正确使用网络。

(4) 避免陌生网友随意会面或参与联谊活动,以免不法分子有机可乘,危及自身安全。

3. 监护人、学校均应对未成年人使用本服务多做引导。特别是家长应关心子女的成长,注意与子女的沟通,指导子女上网应该注意的安全问题,防患于未然。

4. 已满18周岁的成年人因任何原因不具备完全民事行为能力的,参照适用本协议之未成年人使用条款之相关约定。

十二、赔偿

1. 您已同意无害地使用本产品和/或服务,避免宇树科技因下述行为或相关行为遭受来自第三方的任何投诉、诉讼、损失、损害、责任、成本和费用(包括律师费):

(1) 您使用本产品和/或服务的行为;

(2) 您对本产品和/或服务的软件、系统或代码进行修改、删除或二次开发的行为;

2. 您违反本协议的行为,宇树科技保留抗辩权和请求赔偿的权利。

3. 您已同意,除非获得宇树科技书面同意,您不得在您与宇树科技作为同一方共同参与的诉讼中单方和解。

4. 宇树科技将尽合理努力将此类诉讼、诉讼行为或进程通知您。

5. 在任何情况下,宇树科技都不对您或任何第三方因使用本产品和/或服务产生的任何间接性、后果性、惩戒性的、偶然的、特殊或惩罚性的损害赔偿承担责任。访问、使用本产品和/或服务所产生的损坏计算机系统或移动通讯设备数据库的风险将由您个人承担。

十三、通知

1. 用户必须在宇树科技账号中提供您最近经常使用的有效的联系方式。您所提供的联系方式无法使用或者因任何原因我们无法将通知送达给您而产生的风险,宇树科技不承担责任。

2. 本产品和/或服务发布的公告通知及向您所发送的包含此类通知的电子邮件/推送消息等毫无疑问构成有效通知。

十四、适用法律

1. 本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决,均适用中华人民共和国大陆地区法律。

2. 本协议签署地为浙江省杭州市滨江区。

3. 如果双方发生纠纷,应本着友好的原则协商解决;如协商不成,任何一方应向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、其他

1. 本协议中的某些条款无论因何种原因部分无效或不可执行,本协议的其他条款仍继续适用且无法适用的条款将会被修改,以便其能够依法适用。

2. 本协议所有条款的标题仅为阅读方便,本身并无实际涵义,不能作为本协议涵义解释的依据。

3. 除非宇树科技书面同意,您不得转让本协议所规定的权利义务。任何违反上述规定企图转让的行为均无效。

4. 如果您对本协议或本服务有意见或建议,可通过宇树科技官网(www.unitree.com)内预留的联系方式与宇树科技的服务部门联系,我们会给予您必要的帮助。